This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6746:无法使用 TMS230C6746进行直接或引导

Guru**** 670100 points
Other Parts Discussed in Thread: TMS320C6745, TMS320C6747, TMS320C6746, TMDSEMU200-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212557/tms320c6746-unable-to-direct-nor-boot-with-tms230c6746

器件型号:TMS320C6746
主题中讨论的其他器件:TMS320C6747TMDSEMU200-U、TMS320C6745

你好。 我正在尝试对 TMS320C6747执行"非引导"。

我可以使用传统 NOR 引导、但不能使用直接 NOR 引导。
如果有人具有使用直接或非引导的引导经验、我想向他们详细询问一些问题。
您是否具有使用直接或非引导进行引导的任何经验?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅 使用 TMS320C6747/45/43启动器

    此致、

    简中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    器件型号:TMS320C6746

    大家好!
    我正在尝试"也不启动"我的"TMS320C6740"的 FW。
    如果 FW 的大小在16KB 以内、我可以在"Legacy NOR Boot"模式下引导它。
    但是、我真正想要使用的 FW 超过16KB、因此我会尝试"直接或引导"模式、但不起作用。

    我想知道如何使用"Code Composer Studio"和"TMDSEMU200-U"来调试引导加载程序的"NOR 引导"过程部分。
    我想仿真器在运行时不会执行"NOR Boot"过程。 因此、在仿真器被启动后、是否有办法执行"NOR Boot"进程?
    具体而言、我想调试引导加载程序是否正确访问了"NOR 引导配置字段"、然后是引导失败的原因。
    如果有人知道该怎么做、请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的评论。 为感谢您的延迟、我们深表歉意。
    我们已检查您提供的文档、但无法解决此问题。

    我要报告这一情况。 我已经能够通过向 NOR 闪存写入小于16KB 的 FW 来执行传统 NOR 引导。 但是、当我将 NOR 引导配置字段更改为直接从此处引导 NOR 引导时、它无法引导。

    传统和直接之间烧录到 NOR 闪存的 ROM 格式是否不同?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masaru:

    我们无法再支持 C674x DSP 的裸机软件开发。 让我进入我们的硬件团队、看看他们是否可以提供任何见解。

    此致、

    简中

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hong:  

    谢谢你。

    Masaru、您能提供有关所用硬件的更多详细信息、同时参考 TRM 部分或任何其他信息、帮助我了解您正在配置的引导模式。

    这是新设计还是 您要更改引导配置的现有设计? 您是否 在任何其他 EVM 或工程中具有类似的配置?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masaru:

    以下是一些您可以用于查看的参考资料  

    https://www.ti.com/lit/pdf/sprabb1

    TMS320C6745.
    :也不直接引导
    https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/907939/tms320c6745-nor-direct-boot
    CCS/TMS320C6745:  从外部 NOR 闪存引导 TMS320C6745 (W25Q64FV 64M 位串行闪存) https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/868746/ccs-tms320c6745-booting-tms320c6745-from-external-nor-flash-w25q64fv-64m-bit-serial-flash
    CCS/TMS320C6745:   直接 NOR 引导 https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/909681/ccs-tms320c6745-direct-nor-boot

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kallikuppa。

    Masaru、您能提供更多有关所用硬件的详细信息、也能参考 TRM 部分或任何其他信息、让我了解您正在配置的启动模式。

    谢谢你。

    我们正在开发一个基于以下评估板进行重新设计的新电路板。

    www.ti.com/.../TMDSLCDK6748

    请花一点时间来组织信息进行说明。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Masaru:

    谢谢你。

    此致、

    Sreenivasa.