主题中讨论的其他器件: DM3730
团队、您好!
代表我的客户发布:
我正在使用此处提供的适用于 Linux 的 DM37x SDK:
www.ti.com/.../LINUXDVSDK-DM37X
我将使用第二个、"DVSDK_dm3730-evm_04_03_00_06_setuplinux"。
在32位 Ubuntu 10.04上下载并安装该 SDK 后、按照《软件开发人员指南》中的说明操作、您可以制作一个可引导 SD 卡。
我制作了这样的3分区卡:
分区1:Windows_FAT_32
分区2:Linux
分区3:Linux
分区1包含从 SDK 的 PSP/prebuilt-images 文件夹复制的 MLO (MLO-dm37x-evm)、u-boot.bin (u-boot-dm37x-evm.bin)和 uImage (uImage-dm37x-evm.bin)文件。
分区2具有在 SDK (filesystem/dvsdk-dm37x-evm-rootfs.tar.gz)中也提供的 rootfs、我通过解析它将其放置在 SD 上(即、我没有简单地拖放)。
完成此操作后、我将 SD 卡放入设备并尝试启动。 但是、在 MLO 加载完毕后、我的 UART 开始打印奇怪的东西:
```μ A
正在读取引导扇区
从 MMC 读取的229036字节
从 MMC 启动 OS Bootloader ...
正在启动 OS 引导加载程序...(时间= 894ms)
;D∞4§K7˚∑7{__LW_AT__^ƒG@É3Cã G ÄDG`ƒDG@;'€¥@@#G8§0É ÑG¯˚≥åÀÉ€≥†≥ƒ≥∏∞@ CG_#≥8@ D Dú[§≥8ç4X ßpàõÀ0É#∞;£€0É GG0@‚ƒ?§444å£;DCL¥@'€#∑DúHÑ 3€40Ñ˚∑pƒC <C€¥@@ D G8ÙtGxõ≥√D7ÄDGåÙ [ #];
```μ A
波特率如何变化? 因此、我想知道专家建议我怎么做-谢谢
此致、
Renan