主题中讨论的其他器件:OMAP-L137
我们正在考虑使用 C6747的新设计-我们更倾向于使用某种 RTOS 框架、而不是从头开始对其进行全面升级。
硬件要求非常简单-首先要有一些 GPIO、UART 和一些 SPI 闪存-之后可以添加 USB 支持。
我对哪种框架/SDK 最好使用有点困惑...
该文档的大部分内容都涉及 OMAPL137中的 C6747内核、但尚不清楚该内核是否同样适用于分立式 C6747器件。 还有大量关于 DSP/BIOS、SYS/BIOS 和 TI/RTOS 的历史参考–我知道它们现在已被弃用。
Processor_SDK 06.03.00.106是不是合适的起点?还是我应该去别处看看?
(当前使用 CCS 11.2)