This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM3354:AM3354 MMU 初始化在自定义项目中不起作用。

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212570/am3354-am3354-mmu-initialization-notworking-in-custom-project

器件型号:AM3354

尊敬的团队:

我使用为定制板创建了定制项目 (AM335x_StarterWare_02_00_00_07)  和 MMU 初始化函数、位于 CP15tlbInvalidate();。

但示例工程相同的功能正常工作。

*******************

**内部宏定义
** /

#define LEN_IP_ADDR (4U)
#define ASCII_NUM_IDX (48U)

#define START_ADDR_DDR (0x80000000)
#define START_ADDR_DEV (0x44000000)
#define START_ADDR_OCMC (0x40300000)
#define NUM_SECTIONS _DDR (512)
#define NUM_SECTIONS _DEV (960)
#define NUM_SECTIONS _OCMC (1)

 

void MMUInit (unsigned int * masterPt)

无符号 int idx;

/*使 TLB 条目无效*/
CP15tlbInvalidate();

/*设置域访问权限*/
CP15DomainAccessClientSet();

/*禁用 TEX 重映射、访问标志使用和对齐检查*/
CP15ControlFeatureDisable (CP15_CONTROL_TEXREMAP
| CP15_CONTROL_ACCESSFLAG
| CP15_CONTROL_ALIGN_CHCK
| CP15_CONTROL_MMU);

/*将 TTB 控制寄存器配置为仅使用 TTB0 */
CP15TtbCtlTtb0Config ();

/*使用带有故障条目的主页表*/
for (idx = MMU_PAGETABLE_NUM_ENTRY;idx!=0;idx--)

* masterPt++= MMU_PAGETABLE_ENTRY_FAULT;
}
}

此致、

Naga Narasimha Rao.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    抱歉、TI 已停止支持 AM335x 基于 Starterware 的软件开发。 请参阅 此公告 并在其中找到综合资源。

    此致、

    简中