This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:您是否具有此 IC 的引脚封装延迟?

Guru**** 1474095 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1212789/am4378-do-you-have-the-pin-package-delay-for-this-ic

器件型号:AM4378

您好!

我将使用此芯片开始 PCB 设计、我们想知道 AM4378BZDNA100S 的引脚封装延迟。 从何处可以找到它?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aneesh Kumar:  

    感谢您的查询。

    请注意、我无法提供此类文件。
    所有器件时序都是在引脚电平给出的。 内部延迟已被考虑在内、
    并且在设计 PCB 时无需考虑它们。
    我不确定引脚封装延迟的用例。
    在假设存储器接口需要引脚封装延迟的情况下、我建议您参考数据表的以下部分。

    5.12.8.2存储器接口
    其中包含延迟指南、我们没有单独的引脚封装延迟信息。

    (+) AM4378:内部引脚延迟-处理器论坛-处理器- TI E2E 支持论坛

    此致、

    Sreenivasa.