我有一个 SK-AM68入门套件、我正在尝试通过提供的 USB 电缆(Type-A 转 Micro-B)连接到该套件、但到目前为止未能获得任何输出。
我正在使用我已阅读的 PowerPAX USB-C 72W 器件、该器件支持 USB-C 电力输送、并且应该能够在3A 时输出20V 电压。 我在入门指南中读到过、USB Type C 连接支持电力输送3.0。 我正在使用额定功率为100W 的 USB-C 转 USB-C 电缆。 因此我认为应该有足够的电力供应给电路板。
我已经在板上的 J4中连接了 Micro-B USB 电缆、然后连接到我的主机 PC。
电源 LED (LD2)和 UART-over-USB LED (LD1)均呈红色亮起。
连接 USB 后、我得到四个器件:/dev/ttyUSB0 /dev/ttyUSB1 /dev/ttyUSB2 /dev/ttyUSB3
我已经下载了 tisdk-edgeai-image-j721s2-evm.wic.xz 映像、并在解压该映像并使用 BalenaEtcher 后将其放置到 SD 卡中。 您可以在此处看到内容:
'System Volume Information' tispl.bin uEnv.txt.base tiboot3.bin u-boot.img version tiboot3-j721s2-gp-evm.bin uEnv_edgeai-apps.txt tiboot3-j721s2-hs-fs-evm.bin uEnv.txt
我已经插入了 SD 卡、并确保引导引脚已全部关闭、因此应该从 SD 卡引导。
我通过 picocom 连接到/dev/ttyUSB2、波特率为115200、然后再次打开和关闭电路板、终端中根本没有输出。 我无法输入任何内容、就好像它卡在 uboot 外壳上一样。
我还试图查看 HDMI 端口是否有任何输出、但在执行此操作时我不会获取任何图像。
我尝试过的东西:
-使用 ti-processor-sdk-linux 中的 mksdboot.sh 创建另一个 SD 卡而不是提供的 SD 卡。
-我已经通过以太网将电路板连接到主机 PC 并使用 Wireshark 检查电路板上的任何传输情况,似乎有数据包来自器件。
-我尝试在 Windows 上使用 Tera Term 后,安装列出的所需驱动程序连接到所有四个 COM 端口的波特率115200,再次没有输出.
-使用其他程序,例如通过 picocom 的 minicom,
-显示所有/dev/ttyUSB 设备的输出
-使用不同的微型 USB 电缆
-尝试通过 USB-C 电缆将主机 PC 连接到电路板
我已尝试在 Ubuntu 22.04和 Windows 10的主机 PC 上进行连接。
我的经验主要是使用软件、而不是硬件、但从我使用 TMDSEVM572x 电路板的过程中、我应该会得到一些启动日志输出。 我不太确定下一步该做什么、或者我是否错过了一些基本的东西。
如有任何关于下一步尝试的建议、敬请谅解