请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LINUXSDK-OMAPL138 主题中讨论的其他器件:OMAPL138、 TLV320AIC3106
大家好、我在 OMAPL138 ARM 内核上使用 Linux 4.9.28、并想将 TLM320AIC3111 EVM 连接到 McASP 内核上进行测试。 您能否告诉我如何启用设备驱动程序和设备树配置?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、我在 OMAPL138 ARM 内核上使用 Linux 4.9.28、并想将 TLM320AIC3111 EVM 连接到 McASP 内核上进行测试。 您能否告诉我如何启用设备驱动程序和设备树配置?
谢谢
嗨、
你似乎问了两次同样的问题。 感谢您支持我的赢取积分。
启用以下功能:
CONFIG_SND_SOC=y
CONFIG_SND_SOC_TLV320AIC31XX=y
设备树设置请参见以下链接