This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6424:用于耐久性测试的 TMS320C6424ZWTQ6裸片参数

Guru**** 1144270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1208462/tms320c6424-tms320c6424zwtq6-die-parameters-for-durability-tests

器件型号:TMS320C6424

您好!

为了对我们产品进行耐用性分析、我们需要 TI DSP 芯片 TMS320C6424ZWTQ6中的裸片参数   

请询问以下模具参数:

裸片长度

芯片宽度

芯片厚度

芯片材料–我假定为硅

 

感谢您的快速回答。

谢谢。

 Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Avner

    感谢您的查询。

    如另一主题中所述、我们仅提供外部尺寸。

    我正在内部查看可以共享的所请求信息的可用性。

    请预计会有一些延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Avner

    因为我会 跟进该问题。 想了解一下、 您是否有权访问和/或咨询您当地的 TI 现场/销售办事处?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我更喜欢在我所在的国家/地区以色列提供支持、但由于 TI 改变了其政策、Arrow 或 Avnet 不会提供支持、当地 TI 支持会要求通过 E2E 发送申请。

    此致、

     Avner

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Avner

    感谢您提供宝贵意见。

    如前所述、我们仅提供外部尺寸。

    我需要在内部与多个团队联系以检查供货情况。

    请预计响应会延迟。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好  Avner

    感谢您的耐心等待。

    如前所述、我们仅提供外部尺寸。

    如果您仍有任何想法或疑问、请联系 TI 销售团队进一步了解。

    此致、

    Sreenivasa.