主题中讨论的其他器件:J7200XSOMXEVM、 DRA821
您好!
我有两个问题。
TI 的评估板(J7200XSOMXEVM)使用 VDD_MCUIO_3V3为 PwrGrp 供电:VDDSHV0_MCU。
如果将来自另一个系统的3.3V 用于 PwrGrp:VDDSHV0_MCU 的 GPIO[输入]、那么来自另一个系统的3.3V 电压是否会流入 VDDSHV0_MCU (E13/E14/F13/F14)?
"这意味着对信号线使用单独的3.3V、如图①中的 1."
此外、使用 DRA821是否还可以向另一个电源组(例如 VDDSHV2_MCU 等)施加 VDDSHV0_MCU 电压(环绕)?
此致、