请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5729 您好!
我们在开发中使用 AM5729 ARM 处理器。 出于测试目的、我们使用
TMDSIDK572和
TMDSEVM572X 的视频
两个评估板。 我们已使用 Linux SDK SD 卡对其进行了正常工作的测试。 然后我们使用 Debian OS 用两个板(IDK 和 EVM)引导此板。
我们可以在 idk 板中加载引导程序并获取 debian 控制台。
而在 EVM 板中,使用相同的 debian SDK,它显示"Unable to find EVM.dtb console message"。
您能不能指导我们了解错误原因以及如何校正以在 EVM 评估板中引导操作系统吗? 我已共享 IDK 和 EVM 控制台映像。
谢谢。
此致、
Thilak