This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM4378:如何执行 AM437x 的实时固件更新

Guru**** 1144750 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1206229/am4378-how-to-execute-live-firmware-updates-for-the-am437x

器件型号:AM4378

您好!

我正在考虑通过以太网更新 AM437x 上的固件。 例如、在执行闪存组1中的程序时、更新程序通过以太网从外部下载到组2。 一旦下载完成,程序将从库2执行。 这种行为通常称为"实时固件更新"。
AM437x 是否有实时固件更新?

谢谢。

Eevee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eevee:
    根据用户要求、系统(硬件/软件)设计等、固件/软件更新是一个更广泛的主题。 TI SDK 中没有即时可用的固件更新支持。
    有可用的社区解决方案、如 swupdate、Mender、RAUC、OS-tree 等。
    sbabic.gitHub.io/.../swupdate.html
    此致!
    -hong