请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM5706 您好!
我们使用的是基于 AM570x 的定制电路板。 我们已经创建了一个具有持续 UART 打印功能的小型基本测试应用、并且我们同时使用调试模式和 SPI 引导模式运行
在调试模式下、应用连续运行而不会出现任何问题、但在 SPI 引导模式下、处理器每3分钟复位一次并重启、我们探测了复位引脚和 POR 引脚、但未发现任何活动、因此我们遇到了这一问题。
SPI 闪存的 SBL 映像(MLO)取自以下路径:C:\ti\processor_sdk_rtos_am57xx_08_01_00_09\pdk_am57xx_1_0_19\packages/ti\boot\sbl\binary
应用映像由"pdkAppImageCreate.bat"命令创建
请帮助我们解决此问题。