请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TMS320C6655 您好、TI 专家!
我按如下方式在 C6655上配置了 McBSP1的发送器:
- 单相
- 阶段1中的1个元件
- 元素的大小为16位
- 内部时钟用于生成时钟和帧同步信号。
我使用了示波器来测量 DX 和 FSX 引脚。 请查看下图。 (CH1是帧同步、Ch2是数据:0xA5A5)
这些信号是否可接受? 是否有任何解决方案 可以减少过冲?
谢谢。