请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TDA2P-ACD 尊敬的 TI 同事:
由于 TDA2P-ACD 可以支持最大 图形处理1920*1080,60fps (根据数据表)
我想问 TDA2P-ACD 是否可以支持视频流输出 连接回 FPGA 替换为以下参数
分辨率:1969 x 756 (略高于1920)
流媒体类型: YUV 422.
FPS:30
BTW。 最大值是多少 在这种情况下传输水平像素?
期待您的回复
非常感谢 BR