您好专家
我们的客户目前正在开发小改动模型,并将 SDK ( 4.2.0.9版)更新到最新的 Linux SDK 版本( 08.02.00.24版)。 因此、客户现在遇到了换向缺失问题。 客户正在使用 OMAP-serial.c 文件,当他们将 OMAP-serial.c (08.02.00.24 版)替换为 OMAP-serial.c (4.2.0.9版)时,此问题似乎已解决。
我发现 E2E 论坛中也有类似的问题报告主题、所以我将此 URL 分享给客户。 之后、我收到了以下问题。
- 客户了解 OMAP-serial.c 已有很长时间没有保留、但客户询问 TI 是否可以使用 OMAP-serial.c (4.2.0.9版)。 我相信这是很难回答。 不过、我可以向您的专家提供有关这些建议/评论吗?
- 关于8250-omap.c、客户了解到这是新的 UART 驱动程序… 客户希望执行 RS-485换向。 在这种情况下、客户认为他们需要控制 RTS/CTS。 这意味着、当客户想要传输数据时、他们需要将"高"设置为 RTS、然后当客户想要接收数据时、他们需要将"低"设置为 RTS。 但是、似乎无法控制 RTS 信号。 因此、 客户询问这种行为是否有任何解决方案。
我可以向您的专家提供有关它们的建议/意见吗?
此致、
宫崎市