尊敬的支持团队:
关于 CTRL_DCAN_RAMINIT 寄存器、我的客户有 一个以下问题。
问题:
将 DCAN1模块与 AM4372配合使用时、是否需要向其中写入"1"
添加到"CTRL_DCAN_RAMINIT"寄存器中的"DCAN1_RAMINIT_START"字段?
背景:
在我们的当前软件中、在进入初始化模式和设置之后
在 DCAN1初始化期间添加"DCAN_BTR"寄存器、
1)和2)被执行以禁用所有消息目标(编号1至64)。
1) 1)将"0x00000000"写入 DCAN_IF1ARB"寄存器。
2) 2)将"0x00A000xx"写入"DCAN_IF1CMD"寄存器(xx=0x01至0x40)
但是、"CTRL_DCAN_RAMINIT"寄存器保持未置位且不被写入。
如果写入"CTRL_DCAN_RAMINIT"寄存器不是必需的、我们将保持原样。
该器件当前正在与 DCAN1通信并且工作正常。
此致、
Kanae