您好、先生!
我们已尝试过帖子中建议的解决方案。 但 RS485模式在该设置下无法按预期工作。
进一步分析后、我们得知还有一个串行驱动器(8250)。 我们使用的是 Linux 内核版本4.14.67、而我们使用的串行驱动程序是 omapserial。 是否有必要使用8250串行驱动器以便按照 主题中的建议启用RS485模式(使用"TIOSRS485 ioctl"和"RTS 引脚进行方向控制")? 如果是、内核版本4.14.67是否包含使用与该端口关联的 RTS 线路的 RS485完整实现?