请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:OMAP3503 您好!
我需要说明为何连接到总线的 i2c 总线和 i2c 器件的列表不一致。
/sys/bus/i2c/devices 中的 i2c 器件列表如下:
1-0048 1-0049 1-004A 1-004B 3-0020 3-0050 i2c-1 i2c-2 i2c-3
但是、当我使用 i2cdetect 命令来探测总线时、我会得到其他东西。
提取的 i2cdetect -y -r 3为
40: 40 41 42 43 ——
上面的给出了一个在 i2c 总线的总线3上地址为0x48的器件。 但这与 /sys/bus/i2c/devices 的输出不同 。 这是有原因的吗?
谢谢