您好!
我已经使用66AK2G12加入了正在进行的项目。 在当前形式中、ARM 内核或 PRU 内核可以使用 SPI 端口。 当我尝试使用 DSP 中的 SPI 时、它不起作用。 从 DSP 读取 SPI 寄存器将提供无用数据。
例如:
中;reg_val =*(uint32_t *)(0x218055FC); 结果 reg_val = 0x4A050300。 这是 SPI REV 寄存器、如 TRM 中所述。
当我从 DSP 内核读取同一个寄存器时、我不会得到相同的结果-它可能会发生变化。
我可以很好地从 DSP 读取其他外设的寄存器。 例如、UART 寄存器如何工作。
它是否可以连接到存储器保护(MPU)? 我应该在什么/什么位置进行配置、以便 DSP 可以使用 SPI?
谢谢。
马特