This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:使用来自 DSP 内核的 SPI

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1235412/66ak2g12-using-spi-from-dsp-core

器件型号:66AK2G12

您好!
我已经使用66AK2G12加入了正在进行的项目。  在当前形式中、ARM 内核或 PRU 内核可以使用 SPI 端口。  当我尝试使用 DSP 中的 SPI 时、它不起作用。  从 DSP 读取 SPI 寄存器将提供无用数据。
例如:

中;reg_val =*(uint32_t *)(0x218055FC); 结果 reg_val = 0x4A050300。  这是 SPI REV 寄存器、如 TRM 中所述。
当我从 DSP 内核读取同一个寄存器时、我不会得到相同的结果-它可能会发生变化。
我可以很好地从 DSP 读取其他外设的寄存器。  例如、UART 寄存器如何工作。

它是否可以连接到存储器保护(MPU)?  我应该在什么/什么位置进行配置、以便 DSP 可以使用 SPI?

谢谢。
马特