主题中讨论的其他器件:AM620-Q1、 AM623、AM625
为 DMS 应用选择的器件是 AM6204ASGFHIAMCQ1
在命名规则中未明确 第五个字段参数 -特征
AM620-Q1 SPRSP86 - 2022年7月中提到了2个选项:- G -基本版本、无附加功能;C -启用 PRU
我们使用 G 版本、 该字母表示什么-包含哪些功能、不包含哪些功能(G 版本是否具有 PRU)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
为 DMS 应用选择的器件是 AM6204ASGFHIAMCQ1
在命名规则中未明确 第五个字段参数 -特征
AM620-Q1 SPRSP86 - 2022年7月中提到了2个选项:- G -基本版本、无附加功能;C -启用 PRU
我们使用 G 版本、 该字母表示什么-包含哪些功能、不包含哪些功能(G 版本是否具有 PRU)
您好 Sukesh Vasavan:
感谢您的查询。
请参阅数据表中的以下部分。
表5-1. 器件比较
(3)选择包含 C 特性代码的可订购器件型号时、可以使用 PRU 子系统(PRUSS)。请参阅器件
功能代码定义的命名约定。
10.1.2器件命名约定
我们提供了一个常见问题解答、其中包含指向主要配套资料的链接、包括供您使用的数据表。
此致、
Sreenivasa.
您好 Kallikuppa Sreenivasa、
从您的回答中可以清楚地看出、PRUSS 在 G 版本中不可用-谢谢。 但是、
数据表第10.1.2节(第250页)没有描述字母 G -表示 基函数(只有 C、D、E 和 F 可用)。 您能详细说明 G 版本可用的功能列表吗? 我在查找为 AM6204ASGFHIAMCQ1分配的基本函数
AM6204 -四核 A53、单核 MCU M4F、单核唤醒 R5F
A -器件版本 SR1.0
S -器件速度等级:VDD 内核=0.75V/0.85V、1GHz A53、400MHz M4F、800MHz R5F、1.6GHz LPDDR4
G -基本版本--??
F -功能安全合规型(ISO26262)
H -安全
I -温度等级-40C 至+125C
AMC–封装: FCBGA 441.
Q1 -通过汽车认证
尊重
Sukesh
Sukesh、您好!
感谢您的提问、我理解您的困惑。
有关 AM625/AM623数据表、请参阅以下常见问题解答。
基本版本包括 PRUSS 以外的所有功能。
您能帮助我了解您是否需要某些特定功能吗?
数据表的初始页汇总了这些特性。
此致、
Sreenivasa.