This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [FAQ] TDA4VM: TDA4VL :您能列举 CDD IPC 和 PDK IPC 所支持的功能的区别吗?

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1233566/faq-tda4vm-tda4vl-can-you-list-out-the-difference-of-features-supported-in-sdk-s-for-cdd-ipc-and-pdk-ipc

器件型号:TDA4VM

您好!

您能否列出基于 SDK 版本的 CDD IPC 和 PDK IPC 中支持的功能的差异?

此致

Tarun Mukesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、请找到下表

    TDA4VM-IPC

    SDK8.6. SDK8.4. SDK8.2.
    PDK CDD PDK CDD PDK CDD
    支持与 A72进行通信的其他内核 可以 可以 可以 可以
    回调机制 可以 可以 可以
    对 PDK 层的主要依赖 可以 可以 可以 可以
    端点选择 动态 静态(来自配置器) 动态 静态(来自配置器) 动态 静态(来自配置器)
    修正了控制端点(53)   可以 可以 可以 可以 可以 可以
    带 A72的 MCU2_1示例    可以 可以 可以 可以
    具有 A72的 MCU1_0示例 可以 否(将在 SDK 9.0中推出) 可以 可以

    TDA4VL-IPC

    SDK8.6. SDK8.4. SDK8.2.
    PDK CDD PDK CDD PDK CDD
    支持与 A72进行通信的其他内核 可以 可以 可以
    回调机制 可以 可以 可以
    对 PDK 层的主要依赖 可以 可以 可以 可以
    端点选择 动态 静态(来自配置器) 动态 静态(来自配置器) 动态 静态(来自配置器)
    修正了控制端点(53)   可以 可以 可以 可以 可以 可以
    带 A72的 MCU2_1示例    可以 否(将在 SDK 9.0中推出) 可以 可以
    具有 A72的 MCU1_0示例 可以 否(将在 SDK 9.0中推出) 可以 可以

    此致

    Tarun Mukesh