This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5708:有时 DSP 固件无法加载

Guru**** 1135610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1223659/am5708-the-dsp-firmware-occasionally-fails-to-load

器件型号:AM5708

大家好、

SDK:TI-PROCESSOR-SDK-LINUX-RT-am57xx-EVM-04.03.00.05

1) 1)按照以下固件加载说明操作、脚本由系统引导设置自动执行:  

2)已尝试多次重新启动、启动有时可能会出现 DSP 固件未成功加载的问题。 DSP 程序未成功运行、cat /sys/kernel/debug/remoteproc/remoteproc2/trace0没有任何打印信息。

什么原因可能导致 DSP 固件无法成功加载? 谢谢。

此致、

切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以知道是否有任何更新吗?

    此致!

    切里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Cherry:  

    很抱歉耽误你的时间、a15和 DSP 的内存块是否有可能重叠? 有时、当有两个处理器尝试访问同一存储器时、DSP 会出现问题。

    -Josue