主题中讨论的其他器件: 66AK2E05
大家好!
我们正在查看 AM5K2E02的数据表"SPRS864D"、尤其是第3.3.2节"器件型号图例"。 此名称的底部字段为25或4、1.25GHz 为25、1.4GHz 为4。
是否有要读取的寄存器将在引导阶段的运行时确定此值? 我尝试了 JTAGID 寄存器(在 0x02620018处)、但两个 SoC 都是如此。
用例:需要在两个处理器上都有一个引导映像、根据内核运行速度、此映像可以决定 PLL 使用哪些设置。
‘D数据表中还有一个看起来很完美的"EVSPEED"寄存器。 但两个 SoC 都将其读取为0x0 (在 C 代码中和直接在调试器中)、因此这没有什么帮助。
非常感谢