主题中讨论的其他器件:DRA821
嗨、
在 TI/Hitachi 之间讨论后、我将其带到官方论坛、我们目前正在评估 Jacinto DRA821/829处理器系列、其中我们将探讨数据传输速率和系统设计可能性。
此过程中的一个主要步骤是启动所有内核并在其上加载自定义应用程序。
但是、我们的 rnd 团队遇到了无法从 Linux 引导的问题、在 Hitachi 和 TI Stanley Liu 的每周技术会议上进行了一些讨论后建议、启动过程中可能会存在一些残留问题。
更详细的总结、我们在 TI 开发板上使用最新的 SDK (目前有829个电路板、等待821个电路板交付)。
我们正在使用开箱即用的 TI Linux 映像、并且能够在主岛中使用 R5、但是当我们尝试加载安全 MCU 岛的 R5时、这将失败、请参阅相关的 dmesg 日志消息:
[ 9.872440] platform 41000000.r5f:R5F 内核可能已由另一个主机启动,已编程状态(0)!=实际状态(1)
[ 10.052438] platform 41000000.r5f:已配置 R5F 对于仅 IPC 模式
那么、这里的问题是、要在可以不进行 IPC 加载定制应用的模式下启动这些 R5、需要更改什么内容?
感谢您的支持。
Br、
C-O V.(C-O 静脉)