This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TMS320C6748:LCDKC6748使用 Aic31代码

Guru**** 1456440 points
Other Parts Discussed in Thread: OMAP-L138
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231368/tms320c6748-lcdkc6748-using-aic31-code

器件型号:TMS320C6748
主题中讨论的其他器件:OMAP-L138

您好、专家:

我是代表客户发布此帖子。 这是下面的查询。

我无法获得预期的结果。 实际上、我是在尝试使用 Aic31编解码器在 LCDKC6748的线路输出端口获得正弦波输出、并在示波器中表示数据。 我在这里附上代码。 您能帮助我了解一下代码、以及我是否需要更改任何内容或不更改以获得输出吗?

e2e.ti.com/.../AIC31-Codec-Issue.c

提前感谢您!

此致、

乔纳森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jonathan、您好!

    请引导您的客户访问此常见问题解答页面:

    按照本常见问题解答中的说明、开发人员可以下载适用于 OMAP-L138/C6748的 Processor-SDK TI-RTOS、然后下载 omapl138_C6748_ccs_projectspecs.zip。 

    然后、他们应该能够找到以下示例 CCS 项目- MCASP_Audio_lcdkOMAPL138_c674xExampleProject、其中包含配置 AIC3106的示例代码。

    请注意、我们已 停止 为 C6748进行基于 TI-RTOS 的裸机软件开发支持。 请参阅 公告。

    此致、

    建中市