This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SK-AM68:SK-AM68入门套件 SOM 模块中使用的处理器器件型号

Guru**** 1120820 points
Other Parts Discussed in Thread: SK-AM68
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1222579/sk-am68-processor-part-number-used-in-sk-am68-starter-kit-som-module

器件型号:SK-AM68

您好!

SK-AM68评估板 SOM 模块中使用哪种处理器?

根据设计文件(BOM)、使用的处理器为 XJ721S2GAALZ。

请说明所用的处理器是 XJ721S2GAALZ 或 AM68A92ATGGHAALZR 

此致、

Ramakrishna DC

Logic Fruit 技术

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、XJ721S2GAALZ 是 SOM 上的器件。 它是 AM68Ax 器件系列的超集器件。

    超集意味着所有可能的 IP 在此器件上都可用、但 AM68Ax 器件将具有 IP 子集。

    有关可用 IP 的详细信息、请参阅器件数据表。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stanley:

    感谢您提供的信息。

    两个处理器是否均可直接替换?

    为 SK-AM68 EVM 提供的 SDK 和驱动程序是否可以直接与 AM68A92ATGGHAALZR  处理器配合使用?

    还有没有计划  在不久的将来开发一个使用 AM68A92ATGGHAALZR 处理器的 SOM 模块?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    为 SK-AM68 EVM 提供的 SDK 和驱动程序是否可以直接与 AM68A92ATGGHAALZR  处理器配合使用?

    [/报价]

    正确。

    是否有任何计划  在不久的将来推出使用 AM68A92ATGGHAALZR 处理器的 SOM 模块

    可以。 SOM 供应商推出后、我们会立即更新产品页面。

    [/quote]