This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] [常见问题解答] J7200XSOMXEVM:如何更改 Keywriter 的控制台

Guru**** 1456330 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1231088/faq-j7200xsomxevm-how-to-change-the-console-for-keywriter

器件型号:J7200XSOMXEVM

TI Keywriter 使用的默认控制台是 MCU_UART。 如果在定制电路板上未提供 MCU_UART、
我们如何将 Keywriter 控制台切换到其他 UART 实例、例如 MAIN_UART0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    可以。 用于 Keywriter 软件的默认控制台是 MCU_UART。 可以切换到不同的 UART 实例作为控制台。

    MCU_UART 由 ROM 代码初始化、因此直接使用、无需在 Keywriter 二进制的 R5 SPL 应用中进行配置。
    因此、只有在打开 UART 并为其计时后、我们才需要重新订购初始打印件并添加打印件。 以下是启用 MAIN_UART0作为 UART 的控制台的方法:

    e2e.ti.com/.../keywriter_2D00_console_2D00_switch_2D00_main_2D00_uart0.zip

    在 RTOS SDK 的 PDK 文件夹上应用补丁。

    cd $PSDK_RTOS
    unzip keywriter-console-switch-main-uart0.zip
    git am keywriter-console-switch-main-uart0./*
    cd packages/ti/build
    make keywriter_image BOARD=j7200_evm

    注意:通过对 Keywriter 文件夹中相应的 j7xxx 文件进行类似更改、也可以对其他 j7xxx 版本使用相同的功能。
    此项测试的对象为 8.5 SDK 中。

    此致、
    基尔西