请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J7200XSOMXEVM TI Keywriter 使用的默认控制台是 MCU_UART。 如果在定制电路板上未提供 MCU_UART、
我们如何将 Keywriter 控制台切换到其他 UART 实例、例如 MAIN_UART0
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI Keywriter 使用的默认控制台是 MCU_UART。 如果在定制电路板上未提供 MCU_UART、
我们如何将 Keywriter 控制台切换到其他 UART 实例、例如 MAIN_UART0
您好!
可以。 用于 Keywriter 软件的默认控制台是 MCU_UART。 可以切换到不同的 UART 实例作为控制台。
MCU_UART 由 ROM 代码初始化、因此直接使用、无需在 Keywriter 二进制的 R5 SPL 应用中进行配置。
因此、只有在打开 UART 并为其计时后、我们才需要重新订购初始打印件并添加打印件。 以下是启用 MAIN_UART0作为 UART 的控制台的方法:
e2e.ti.com/.../keywriter_2D00_console_2D00_switch_2D00_main_2D00_uart0.zip
在 RTOS SDK 的 PDK 文件夹上应用补丁。
cd $PSDK_RTOS unzip keywriter-console-switch-main-uart0.zip git am keywriter-console-switch-main-uart0./* cd packages/ti/build make keywriter_image BOARD=j7200_evm
注意:通过对 Keywriter 文件夹中相应的 j7xxx 文件进行类似更改、也可以对其他 j7xxx 版本使用相同的功能。
此项测试的对象为 8.5 SDK 中。
此致、
基尔西