This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SMQ320LC31:调试探针

Guru**** 686160 points
Other Parts Discussed in Thread: SMQ320LC31, TMDSEMU560V2STM-U
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237333/smq320lc31-debug-probe

器件型号:SMQ320LC31
主题中讨论的其他器件: TMDSEMU560V2STM-U

大家好、

客户正在使用 XDS510调试探针来对5962-97601NXB (SMQ320LC31)进行编程、并且正在寻找替代的调试探针。

我查看了 TMDSEMU560V2STM-U、但支持的产品 不包括 SMQ320LC31。 您能告诉我可以使用什么其他调试探针吗?

谢谢!  

此致、

马芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Mavin:

    [quote userid="510099" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1237333/smq320lc31-debug-probe 我查看了 TMDSEMU560V2STM-U、但支持的产品 不包括 SMQ320LC31。 您能告诉我可以使用哪些调试探针吗?

    没有现代 XDS 调试探针支持 C3x。 XDS510可能是最后一个基于 XDS 类的探针支持它。  

    谢谢