主题中讨论的其他器件: AM4372
您好!
我正在使用 AM4377的基于 IDK437x 的定制电路板上工作。 我使用的是 SDK ti-processor-sdk-linux-rt-am437X-evm-08.02.00.24
我要将 引脚 H25设置为用作 EHRPWM4A。
我添加了引脚的配置 :
ehrpwm_4_PINS_DEFAULT:ehrpwm_4_PINS_DEFAULT{
PINCCTRL-SINGLE、PINS =<
AM4372_IOPAD (0xa28、PIN_OUTPUT | MUX_MODE6)/*(h25) uart3_rxD.ehrpwm4A */
>;
};
和 etpwm4的配置:
epwmss4 (&E){
状态="可以";
};
和 ehrpwm4{\f429 (&E)}
状态="可以";
pinctrl-names ="默认";
pinctrl-0 =<&ehrpwm_4_PINS_default>
};
我使用的是 SDK 附带的 am4372.dtsi 文件、
在使用器件树进行这些修改时、我无法在定制板上看到指向"gpiochip4"的链接。 仅显示"gpiochip0"、来自 IDK437x 的原始配置。
我在启动过程中检查了错误、尝试了许多更改、但到目前为止运气不好。
是否有任何线索缺少什么来启用 etpwm4a 的访问?
感谢您的帮助与时间!
此致、
弗雷德里克.