请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:J721EXCPXEVM 我刚收到一个新的 J721EXCP01EVM、但无法使用标准启动配置的 SD 卡启动。 我使用 SD 卡在另一个 EVM 上进行了测试、发现启动正常。 我还用另一个切换了 J721EX SOM 处理器板、结果也没有区别。 我在此 PCB 上注意到的唯一区别是、PCB# PROC079A 不工作、而 PROC079E3工作正常。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我刚收到一个新的 J721EXCP01EVM、但无法使用标准启动配置的 SD 卡启动。 我使用 SD 卡在另一个 EVM 上进行了测试、发现启动正常。 我还用另一个切换了 J721EX SOM 处理器板、结果也没有区别。 我在此 PCB 上注意到的唯一区别是、PCB# PROC079A 不工作、而 PROC079E3工作正常。
Eric、您好
[quote userid="567016" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1240164/j721excpxevm-unable-to-boot-the-evm 我刚收到一个新的 J721EXCP01EVM,但无法使用标准启动配置的 SD 卡启动。您没有在 控制台上获得任何日志 ?
我们检查了 PROC079A 通用处理器板我们可以用 SD 卡引导,你是否有另一个 PROC079A,因为它可能是一些硬件问题与 CPB
此致
迪瓦卡尔