主题中讨论的其他器件: DRA821
我熟悉传统的 CPU 指令和数据跟踪功能。 但是、我正与一位客户合作、他在 XDS560v2页面上找到了指向支持其他"系统"级跟踪功能的参考。
DRA821U 器件是否支持这些"系统"级功能?
谢谢。
斯图尔特
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Stuart:
6105285 说:DRA821U 器件是否支持这些"系统"级功能?
我看了 J721、无法从硬件跟踪分析器中看到任何系统跟踪功能(存储吞吐量分析、功耗和时钟分析等)。
但在 SoC 分析器下、我看到一些支持的系统跟踪功能:
但是、我没有签入 J7200 (我认为这与 DRA821更具可比性)。 我无权访问其中一个来进行确认。 我将与跟踪专家核实这一点。
谢谢
小
J7200和 DRA821是同一个设备。
是 J7VCL 吗? 如果是、则 SoC 分析器支持它。