This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM64X:是否需要配置 PRU-ICSS 以运行 CPSW 示例?

Guru**** 1460770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1241853/processor-sdk-am64x-do-i-need-to-configure-pru-icss-to-run-cpsw-examples

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM64X

你(们)好!

也许有人可以简单地解释一下、在 enet_lwip_cpsw_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 示例的 example.syscfg 中为什么有一个 PRU-ICSS 条目?

我想可以将 PRU-ICSS 用于以太网通信(主要用于工业以太网)、也可以使用 CPSW。 我不明白为什么需要在 syscfg 中为 CPSW 示例配置 PRU-ICSS。

我在谈论此条目:

提前感谢您的任何帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dominik:

    感谢您的提问。

    我会检查并返回给您。

    我假设您使用 MCUSDK 8.6.0.45来处理 AM64x-EVM。 正确吗?

    此致

    阿什瓦尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ashwani:

    很抱歉、我完全使用的是 AM64x-EVM 和 MCU+ SDK 8.6.0.45。  

    此致

    多米尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Dominik 的更新、

    为什么在 enet_lwip_cpsw_am64x-evm_r5fss0-0_freertos_ti-arm-clang 示例的 example.syscfg 中有 PRU-ICSS 条目?

    在清理过程中会错误保留。 可以取消选中并将其从项目构建中删除。

    我提交了一个内部跟踪错误,并希望它将在下一个版本清除.

    此致

    阿什瓦尼