尊敬的专家:
我的 SDK 是8.2、我将 EHRPWM4输出配置 为 EHRPWM4_B、焊球 W26配置为 EHRPWM4_B。 但当我执行以下命令时、
root@J7-EVM:/sys/class/pwm ls -l
总计0
lrwxrwxrwx 1根根根0八月5 2021 pwmchip0 ->../../devices/platform/bus@100000/3100000.PWM/PWM/pwmchip0
lrwxrwxrwx 1根根根0八月5 2021 pwmchip1 ->../../devices/platform/bus@100000/3000000.PWM/PWM/pwmchip1
lrwxrwxrwx 1根根根0八月5 2021 pwmchip11 ->../../devices/platform/bus@100000/3050000.pwm/pwm/pwmchip11
lrwxrwxrwx 1根根根0八月5 2021 pwmchip3 ->../../devices/platform/bus@100000/301000.PWM/PWM/pwmchip3
lrwxrwxrwx 1根根根0八月5 2021 pwmchip5 ->../../devices/platform/bus@100000/3020000.PWM/PWM/pwmchip5
lrwxrwxrwx 1根根根0八月5 2021 pwmchip7 ->../../devices/platform/bus@100000/3030000.pwm/pwm/pwmchip7
lrwxrwxrwx 1根根根0八月5 2021 pwmchip9 ->../../devices/platform/bus@100000/3040000.PWM/PWM/pwmchip9
root@J7-EVM:/sys/class/pwm echo 1 > pwmchip9/export
root@J7-EVM:/sys/class/pwm/pwmchip9/pwm1 echo 10000 > period
root@J7-EVM:/sys/class/pwm/pwmchip9/pwm1 echo 5000 > Duty_cycle
root@J7-EVM:/sys/class/pwm/pwmchip9/pwm1 echo 1 > enable
没有 PWM 波输出。 我检查了 W26焊球的 pinmux、然后我得到了
root@J7-EVM:/sys/class/pwm/pwmchip9/pwm1 devmem2 0x11c1a4
/dev/mem 打开。
存储器映射在地址0xFFffa3CB30000处。
在地址0x0011C1A4 (0xFFffa3CB1a4):0x00010006读取
我想知道我的配置有什么问题。