主题中讨论的其他器件: TDA4VM
您好、TI!
我们的设计由 DRA829V 处理器以及 SERDES0和1上的两个 PCIe 器件组成。 两个器件位于同一电路板上(即焊接在 PCBA 上、不是可替换的 PCIe 器件)。 我们使用时钟缓冲器为 DRA829v 和其他两个器件上的 PCIe0和 PCIe1时钟输入提供参考时钟。 其他两个 PCIe 器件上没有 CLKREQn 信号。
我一直在调整电源域上的电压,并在 PCIe0和 PCIe1 (1.8V)信号引脚选择表上, PCIe CLKREQn 信号给我一个警告,因为它们位于设置为3.3V 的不同电源域中
我能否从 SYSCONF 工具的引脚列表中取消选择 PCIe CLKREQn、或者这是 PCIe 接口正常工作所需的信号吗?
或者、我能否因为 CLKREQn 引脚位于通用组中(与 I3C_SDA/CK 共享、并设置为3.3V)而抑制警告、或者这会导致 PCIe 域内发生电压争用?
谢谢。
马里奥