请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:AM625 您好!
我需要一个像 AM625这样的器件用于 HMI 应用、我需要 USB 和 PCIe。
是否有 适用于 AM625的 USB 和/或 PCIe 版本?
此致
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、 Jon Bilbao、
感谢您的查询。
请参阅以下内容:
我需要一款像 AM625这样的器件用于 HMI 应用、我需要 USB 和 PCIe。 [/报价]我不知道有什么。 支持该要求的 AM62器件。
[/quote]是否有 适用于 AM625的 USB 和/或 PCIe 版本? [/报价]AM62系列器件支持 USB 接口。
AM62系列器件支持主机或器件或 DRD。
AM625 USB 支持 DRD、但不支持真正的 OTG 协议。 DRD、即 USB 主机和基于 USB 连接的器件模式切换。
AM62x SK EVM 使用 USB Type-C 插座在 DRD 模式下设计了 USB0端口。
此致、
斯里尼瓦萨