主题中讨论的其他器件: UNIFLASH
您好!
我使用的是红色 SK-AM64B 板、其上标有"M2"标签(网站上的用户指南中提到的 M1标签)。
我将通过以下链接尝试使用 CCS 脚本进行 SOC 初始化: https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/EVM_SETUP_PAGE.html
CCS 版本: 12.2.0
MCU+ SDK 版本:AM64x 08.05.00.24
我已经通过将 Connection 选择为"Texas Instruments XDS110 USB Debug Probe"并将 Board 或 Device 选择为"AM64x"来创建目标配置。
在执行命令"loadJSFile C:\ti\mcu_plus_sdk_am64x_08_05_00_24\tools\ccs_load\am64x\load_dmsc_hsfs.js"时启动目标配置后、会遇到以下错误:
我在为电路板加电后尝试了连接 JTAG 电缆、如 EVM 设置页面中所述、但它不起作用。 我还确保了电路板开关处于 NOBOOT 模式、并且内核已断开连接。 环境变量路径也按照说明中所述进行设置。
有趣的是、当我将引导模式切换到 OSPI 模式(保持所有其他设置与上述相同)时、不会发生错误、脚本开始运行、但随后超时。 以下是脚本控制台输出:
CCS 控制台上没有输出。
我能够使用 UART uniflash 方法执行 SOC 初始化。 我还想尝试 CCS 脚本方法。
提前感谢