主题中讨论的其他器件: TMDXEVM3358
您好、专家:
AM3352的 VDDSHV2引脚损坏。
TPS65910A3ARSL 的 VMMC 引脚为 VDDSHV2提供3.3V 电压。
当我连接 XDS200并对其进行调试时、运算变得很奇怪、当我检查电源时、3.3V 降至1.6V。
我确认当 TPS65910A3ARSL 的 VMMC 引脚与 VDDSHV2之间的连接断开时、VMMC 电压变为3.3V。
当我测量 VDDSHV2和 GND 之间的电阻时、它大约为500欧姆。
我不知道故障原因、因此如果您有类似的案例或有助于识别的信息、请告诉我。
如果您需要任何其他信息、请告诉我。
谢谢
酒井市