This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM6548:具有并行像素行的图像接口

Guru**** 657500 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5726, AM625, SYSCONFIG
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1247065/am6548-image-interface-with-parallel-pixel-lines

器件型号:AM6548
主题中讨论的其他器件:AM5726AM625SysConfig

您好!

我们开发了基于 AM5726和自己摄像头模块的智能摄像头、未来我们会使用 AM6xxx
使用平台的低级驱动程序。 由于我们花费了大量的开发工作来开发用于实现实时功能的图像接口、
在 AM6xxx 系列中搜索可与我们的现有摄像头模块配合使用的处理器。

我们目前的智能摄像头包含一个 AM5726、以及我们自己带有图像传感器和 FPGA 的摄像头模块。
FPGA 对图像进行转换、因此视频输入端口上有一个有效帧、有效行、像素时钟和16位并行数据。
在 AM5726上、我们使用 VIP3采集16bpp 灰度图像。 因为我没有找到灰度图像的配置
Linux VIP 驱动程序我对16bpp 彩色图像进行了配置,并将色彩空间转换器配置为让数据通过
未经修改。 像素时钟由 FPGA 生成、最高频率约为125MHz。

对于全新处理器、我们的要求如下:
1.视频/图像-输入端口、16位并行数据输入、每像素16位、帧有效和像素时钟(可能不需要有效行)
2.像素时钟由 FPGA 生成
3、高达125HHz 的像素时钟

因此、当我查看 AM6xxx 处理器系列的特性时、我找到了带有 BT.656视频接口的 AM65xx。 我检查了处理器
在 Pinmux 工具中、此接口还具有适用于16bpp 像素的帧有效、行有效、像素时钟和位行。
您认为我们可以使用它并满足我们的要求吗? 是否可以按照我们在 AM5726上使用 VIP 的相同方式使用 BT.656?

我还想过要购买带有 AM65xx 的评估模块。 EVM 上的插座上提供的 BT.656接口、以便我能够
摄像头模块是否输出?

在我看来、AM65xx 是 AM6xx 系列中非常高端的处理器。 是否有比 AM6xx 系列更便宜的替代方案?  

非常感谢。

此致、

斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    您认为我们可以使用它并满足我们的要求吗? 是否可以按照我们在 AM5726上使用 VIP 的相同方式使用 BT.656?

    --> BT.656用于 DSS,用于视频输出。 您的用例不是更多地用于摄像机捕获吗?

    我还想过要购买带有 AM65xx 的评估模块。 EVM 上的插座上提供的 BT.656接口、以便我能够
    摄像头模块是否输出?

    --> BT.656是 DSS (显示子系统)的一部分,您无法将摄像机连接到 DSS。 但是、您可以将摄像机内容流式传输到 DSS、我不确定这是否是您要查找的内容。

    在我看来、AM65xx 是 AM6xx 系列中非常高端的处理器。 是否有比 AM6xx 系列更便宜的替代方案?  

    -->我们有 AM625和这里的链接: https://www.ti.com/document-viewer/am625/datasheet

    此致、
    克鲁纳尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Krunal:

    您告诉我、这是用于 DSS 的、我使用 BT.656的想法显然是错误的。  

    但如果我打开 TI SysConfig 工具并选择 AM65xx、然后转至 CAL 并添加 MyCAL1、则可以选择"Parallel Data - 16 bit"、然后可配置 V 0_DATAxx。

    数据表中包含以下部分:

    • 多媒体:

    • 显示子系统
      • 与两个显示输出相关联的两个完全输入映射覆盖管理器
      • 一个端口 MIPI DPI 并行接口
      • 1个 OLDI 端口
    • PowerVR SGX544-MP1 3D 图形处理单元(GPU)
    • 一个摄像头串行接口2 (MIPI CSI-2)
    • 一个端口视频捕捉:BT.656/1120 (没有嵌入式同步)

      高速接口:

    根据我在 SysConfig 工具中找到的内容以及数据表的最后一点、我建议我可以按照与使用 AM5726的"视频输入端口3"相同的方式使用"单端口视频捕捉"、其中我仅使用具有16位 并联。

    您知道视频卡普端口能够以最高速度运行吗?

    是否有可用于使用此端口的 AM65xx EVM 的摄像头模块?

    此致、  

      斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    请访问 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM65X/07_01_00_14/exports/docs/pdk_am65xx_07_01_00_55/docs/userguide/am65xx/modules/cal.html。 根据本页、OV10635传感器适用于 AM65xx EVM、但它使用 CSI-2摄像头 端口、而不是视频采集端口。

    此致、

    建中市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Stephan、您好!

    请访问 https://software-dl.ti.com/processor-sdk-rtos/esd/AM65X/07_01_00_14/exports/docs/pdk_am65xx_07_01_00_55/docs/userguide/am65xx/modules/cal.html。 根据本页、OV10635传感器适用于 AM65xx EVM、但它使用 CSI-2摄像头 端口、而不是视频采集端口。

    此致、

    建中市