主题中讨论的其他器件:AM5726、 AM625、 SysConfig
您好!
我们开发了基于 AM5726和自己摄像头模块的智能摄像头、未来我们会使用 AM6xxx
使用平台的低级驱动程序。 由于我们花费了大量的开发工作来开发用于实现实时功能的图像接口、
在 AM6xxx 系列中搜索可与我们的现有摄像头模块配合使用的处理器。
我们目前的智能摄像头包含一个 AM5726、以及我们自己带有图像传感器和 FPGA 的摄像头模块。
FPGA 对图像进行转换、因此视频输入端口上有一个有效帧、有效行、像素时钟和16位并行数据。
在 AM5726上、我们使用 VIP3采集16bpp 灰度图像。 因为我没有找到灰度图像的配置
Linux VIP 驱动程序我对16bpp 彩色图像进行了配置,并将色彩空间转换器配置为让数据通过
未经修改。 像素时钟由 FPGA 生成、最高频率约为125MHz。
对于全新处理器、我们的要求如下:
1.视频/图像-输入端口、16位并行数据输入、每像素16位、帧有效和像素时钟(可能不需要有效行)
2.像素时钟由 FPGA 生成
3、高达125HHz 的像素时钟
因此、当我查看 AM6xxx 处理器系列的特性时、我找到了带有 BT.656视频接口的 AM65xx。 我检查了处理器
在 Pinmux 工具中、此接口还具有适用于16bpp 像素的帧有效、行有效、像素时钟和位行。
您认为我们可以使用它并满足我们的要求吗? 是否可以按照我们在 AM5726上使用 VIP 的相同方式使用 BT.656?
我还想过要购买带有 AM65xx 的评估模块。 EVM 上的插座上提供的 BT.656接口、以便我能够
摄像头模块是否输出?
在我看来、AM65xx 是 AM6xx 系列中非常高端的处理器。 是否有比 AM6xx 系列更便宜的替代方案?
非常感谢。
此致、
斯蒂芬