This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 66AK2G12:TIDA-01414

Guru**** 1178510 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01414, TPA3244, 66AK2G12
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245888/66ak2g12-tida-01414

器件型号:66AK2G12
主题中讨论的其他器件:TIDA-01414TPA3244

尊敬的支持团队:

我的客户尝试使用66AK2G 音频 SoC 引用 Dolby AtmosRegistered解码和呈现
TI 参考设计中所示的预定义。

https://www.ti.com/tool/ja-jp/TIDA-01414#tech-docs


在此技术文档中、您提到以下内容:是否可以提供软件
如果客户之前拥有 Dolby 的许可证?
请告诉我是否应该与当地销售人员核实。

TI Designs:TIDA-01414
TPA3244 Dolby AtmosRegistered条形音箱参考设计
五颗星
尽管 TI 员工可以向客户演示该系统、但 TI 只能提供
Dolby Atmos 软件提供给身为 Dolby Atmos 许可方的客户。
有关更多详细信息、请联系您的 TI 销售助理。
五颗星
https://www.ti.com/jp/lit/ug/tidud45/tidud45.pdf

此外、该解决方案使用66AK2G12、但如果您知道 任何其他 TI 器件 请告知我们。

此致、
金江市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI DA8x 和 K2G 拥有 Dolby Atmos 解决方案、它已分发给使用 MSS 拥有 Dolby 许可证的客户。 此解决方案不再被积极开发或支持、主要是因为 TI 首选的 BP 是 TI 集成合作伙伴、因此不再支持和投资此基于 DSP 的 Dolby 产品。

    我们目前正在研究采用较新 AM6x 产品系列的替代解决方案、我们可以在 NDA 下提供更多见解、但我们无法在使用 TI RTOS 的较旧32位 DSP 器件上提供支持。

    谢谢。此致、

    拉胡尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    尊敬的 Rahul

    谢谢你的答复。

    我知道66AK2G12参考设计不能 用作新设计工作的参考。

    我们目前正在研究采用全新 AM6x 产品系列的替代解决方案、
    我们可以根据 NDA 提供更多见解、因为我的客户已经 与 TI 签署了 NDA、
    我会请我当地的 TI 成员 向我的客户解释最新的 AM6x 解决方案。

    此致、
    金江市