This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA829V:PCB 设计指南 secureboot

Guru**** 1135610 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5706
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1247474/dra829v-pcb-design-guide-secureboot

器件型号:DRA829V
主题中讨论的其他器件:DRA829AM5706

大家好、

我的客户正在设计一款具有安全引导功能的 PCB、该器件实现 DRA829高安全性器件并支持 OTP 电子保险丝编程。

该问题是为了确认应作为硬件实现的电路。

有关电路图、请参阅以下内容。

他们希望确认是否足够。 请告诉我缺少哪些功能。

说明:

1.必须可以通过"UART 主引导模式"或"UART 备份引导模式"的引脚设置从 MCU_UART0或 WKUP_UART0进行引导。

这时、需要一个 UART-USB 转换电路来连接到个人计算机。

2.准备一个可由 TPS65941111-Q1的 GPIO9控制开/关的1.8V LDO 作为 DRA829的 VPP_CORE 和 VPP_MCU 的电源。

他们也采用了 AM5706、您对此有何看法?

提前感谢您。

此致、

肯利