This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5726:为 AM5726供电

Guru**** 667810 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS659037
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245123/am5726-powering-am5726

器件型号:AM5726
主题中讨论的其他器件:TPS659037

我想在不使用 GPU、EVE 和 IVA 的情况下为 AN5726供电。 根据 SLIU011F 第4页

我 必须将未使用的电源引脚连接至1.06V。我是否需要将高电流 SMPS4与 SMPS5并联用于此目的、或者此目的是否为 LDO 输出(根据示例 LDO2)充足之处。 我想使用 SMPS4和 SMPS5为 FPGA 供电。 该未使用的电源引脚的电流有多大?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电源管理 IC (PMIC)针对特定的电压电平和序列进行了预编程。  我不确定您能否更改 SMPS4、SMPS5和 LDO2的电压电平/序列。  这是您的预期吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我很早就可以更改 PMIC 的电源序列和电压电平、但我必须更改它。 我的问题是:要满足以下应用的未使用的内核电压、我需要多大的电流
    GPU、EVE 和 IVA。 我需要额外的缓冲电容器还是 LDO 输出端的1uF 足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在高温(125°C)下、这些内核上的泄漏电流仍然会很高(即使未使用的可以是多安培)-因此、仍然建议按照图中的建议进行连接。  您当然可以减少大部分去耦电容器-因为不会有任何开关活动。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    阅读本论坛中的许多博文后、我知道我无法更改 TPS659037芯片的启动电压或启动序列。 我只能为了选择正确的 OTP 版本、在本例中选择的是 TPS6590378ZWSR。 使用此芯片时、根据 Sitara SPRS953G 第376页的手册 了解未使用的电源、此接线也应该是可行的:

    这样、我应该有3个直流/直流转换器可供 SMPS4/SMPS5 (首先加电1.05V、但稍后可通过 I2C 更改)和 SMPS7和 SMPS8  (先加电0伏、但稍后可通过 I2C 更改)使用。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是您应该使用的图片/OTP、对吧?

    您提供的修改图无法为 DSP_EVE、IVA 和 GPU 提供正确的电压。