主题中讨论的其他器件:TPS659037
我想在不使用 GPU、EVE 和 IVA 的情况下为 AN5726供电。 根据 SLIU011F 第4页
我 必须将未使用的电源引脚连接至1.06V。我是否需要将高电流 SMPS4与 SMPS5并联用于此目的、或者此目的是否为 LDO 输出(根据示例 LDO2)充足之处。 我想使用 SMPS4和 SMPS5为 FPGA 供电。 该未使用的电源引脚的电流有多大?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我想在不使用 GPU、EVE 和 IVA 的情况下为 AN5726供电。 根据 SLIU011F 第4页
我 必须将未使用的电源引脚连接至1.06V。我是否需要将高电流 SMPS4与 SMPS5并联用于此目的、或者此目的是否为 LDO 输出(根据示例 LDO2)充足之处。 我想使用 SMPS4和 SMPS5为 FPGA 供电。 该未使用的电源引脚的电流有多大?
阅读本论坛中的许多博文后、我知道我无法更改 TPS659037芯片的启动电压或启动序列。 我只能为了选择正确的 OTP 版本、在本例中选择的是 TPS6590378ZWSR。 使用此芯片时、根据 Sitara SPRS953G 第376页的手册 了解未使用的电源、此接线也应该是可行的:
这样、我应该有3个直流/直流转换器可供 SMPS4/SMPS5 (首先加电1.05V、但稍后可通过 I2C 更改)和 SMPS7和 SMPS8 (先加电0伏、但稍后可通过 I2C 更改)使用。 是这样吗?