This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AM5718:启动问题

Guru**** 664280 points
Other Parts Discussed in Thread: AM5718, TMDXIDK5718
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1223617/am5718-booting-issue

器件型号:AM5718
主题中讨论的其他器件: TMDXIDK5718

您好!

我使用的是使用 Linux 的 am5718 6.03.00.108 SDK。 我们创建了启动文件、该文件非常适合发展过程、当我们通过 uart3尝试使用定制板时、我们未获得任何数据。 我们使用了 MT41K256M16LY DDR3L、仅使用16条数据线、其中包含32条数据线。 我已经对此进行了必要的更改、如中所述

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/652269/linux-dra756-does-dra756-support-one-bank-with-16bit-data-bus-using-512mb-size

按照这个进行了更新、我仍然无法在 uart3中获取任何数据。

此致、

Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhardwaj、

    您能否提供您在 Linux SDK 上所做更改的不同信息、以便我们更好地了解您的问题?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    我更改了 u-boot 目录/board/am57xx 下的 board.c 文件中的两个结构


    静态常量结构 emif_REGS am571x_emif1_ddr3_666mHZ_EMIF_REGS ={
       .SDRAM_CONFIG_INIT      = 0x61867332、 //0x61863332
       SDRAM_CONFIG         = 0x61867332、
       .SDRAM_CONFIG2         = 0x08000000、
       .ref_ctrl         = 0x0000514d、
       .ref_ctrl_final         = 0x0000144a、
       .SDRAM_tim1         = 0xd333887c、
       .SDRAM_tim2         = 0x30b37fe3、
       .SDRAM_tim3         = 0x409f8ad8、
       .read_idle_ctrl         = 0x00050000、
       .zq_config         = 0x5007190b、
       TEMP_ALERT_CONFIG      = 0x00000000、
       .emif_ddr_phy_ctr_1_init   = 0x0024400f、
       .emif_ddr_phy_ctr_1      = 0x0e24400f、
       .emif_ddr_ext_phy_ctrl_1   = 0x10040100、
       .emif_ddr_ext_phy_ctrl_2   = 0x00910091、
       .emif_ddr_ext_phy_ctrl_3   = 0x00950095、
       .emif_ddr_ext_phy_ctrl_4   = 0x009b009b、
       .emif_ddr_ext_phy_ctrl_5   = 0x009e009e、
       .emif_rd_wr_lvl_rmp_win      = 0x00000000、
       .emif_rd_wr_lvl_rmp_ctl      = 0x80000000
       .emif_rd_wr_lvl_ctl      = 0x00000000、
       .emif_rd_power_exec_thresh      = 0x00000305
    };

    静态常量结构 dmm_las_map_REGS am571x_idk_las_regs ={
       .dmm_las_map_3 = 0x80540100、//0x80640100
       .is_ma_present = 0x1
    };

    之后、我创建了 u-boot.img、u-boot.bin 和 MLO 的新文件。 我观察到、数据来自单行 i.e、仅在 mmc_d0引脚上、时钟为15Mhz、而随着进化板时钟在 mc_clk 上为48MHz。

    bhardwaj kotha.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已经回答了你的问题。如果可能的话,你可以尽快答复。

    谢谢!

    巴哈德瓦伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhardwaj、

    在定制电路板上、您是否使用了与我们在 AM57 EVM 上相同的焊球引脚? 您能告诉我您有什么评估板吗?  TMDXIDK5718?

    这是它们在 TMDXIDK5718上的连接方式、

    TX 为 C28、RX 为 D27

    如果它们不同、我们需要更改 pinmux。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在我们的定制电路板中、有不同的 uart3行 i.e、AB3行用于 RX、AA4行用于 TX。 我已经更新了 u-boot 目录/board/ti/am57xx/mux_data.h 文件中的相关 pinmux。  我已经使用 c28和 D27对 uart3行进行了注释、并从1193行为 AB3和 AA4添加了注释。

    const 结构 pad_conf_entry early_padconf[]={
       //{UART2_CTSN、(M2 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* uart2_CTSN.uart3_RxD */
       //{UART2_RTSN、(M1 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* uart2_rtsn.uart3_TXD */
       {I2C1_SDA、(PIN_INPUT_PULLUP | M0)}、   /* I2C1_SDA */
       {I2C1_SCL、(PIN_INPUT_PULLUP | M0)}、   /* I2C1_SCL */
       {MCASP5_AXR0、(M4 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* mcasp5_axr0.uart3_RxD */
       {MCASP5_AXR1、(M4 | PIN_INPUT_SLEW)}、

       /* BeagleBone AI:调试 UART */
       {UART1_RXD、(M0 | PIN_INPUT_PULLDOWN | SLEWCONTROL)}、   /* uart1_RxD.uart1_RxD */
       {UART1_TXD、(M0 | PIN_OUTPUT_PULLDOWN | SLEWCONTROL)}、   /* uart1_TXD.uart1_TXD */
    };

    谢谢。此致、

    巴哈德瓦伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我使用的是 TMDXIDK5718

    此致

    Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhardwaj:

    您是否能够共享多路复用器文件、以确保 不存在引脚多路复用冲突?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否提供您的邮件 ID、我会将其共享到您的邮件中。

    Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我使用的是 tisd06.03.00.106/board support/u-boot/board/ti/am57xx/muxdata.h 文件中的相同引脚多路复用文件、具有 DDR 和 uart3中提到的上述更改。 我们将对 Sitara am5718中的 DDR 和 mmc1 (SD 卡)使用相同的线路。

    谢谢

    巴哈德瓦伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhardwaj:

    在 /board/ti/am57xx/mux_data.h 文件中、  

    [报价 userid="544876" url="~/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1223617/am5718-booting-issue/4639231 #4639231"]  //{UART2_CTSN、(M2 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* uart2_CTSN.uart3_RxD */
       //{UART2_RTSN、(M1 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* uart2_rtsn.uart3_TXD */[/报价]

    这用于 UART2。 是否确定要将引脚多路复用器更改为正确的线路?

    请参阅 mux_data.h 中的第1002-1003行:

    您是否尝试过使用 www.ti.com/.../SYSCONFIG 上的 PinMux 工具

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    //{UART2_CTSN、(M2 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* uart2_CTSN.uart3_RxD */
       //{UART2_RTSN、(M1 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* uart2_rtsn.uart3_TXD */

    这些线已存在于 uart3的 am5718 idk 的引脚多路复用器中。 我们也仅使用 uart3、但在我的定制电路板中、uart3的引脚不同。 我们使用的引脚为

    {MCASP5_AXR0、(M4 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* mcasp5_axr0.uart3_RxD */
    {MCASP5_AXR1、(M4 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* mcasp5_axr0.uart3_TXD*/

    这些引脚将在 minicom 中的串行通信上生成引导日志。

    您能告诉我我对 uart3和 DDR 的更改是否正确吗? 如果可能、您可以与技术团队沟通。  

     谢谢

    巴哈德瓦伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhardwaj、

    我了解。

    您怎么知道该器件已经启动? 您有 JTAG 吗?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉这么晚才回复。是的、我有 JTAG.No、我不知道。

    但是、我尝试通过 JTAG 调试 u-boot、方法是加载 到存储器(u-boot-spl.bin)、然后我将符号(u-boot-spl)加载到 am5718自定义电路板中。

    加载符号后,我通过在反汇编中查看使用步越调试符号,它正在逐步移动到 save_boot_params_ret ()中的最后一个地址;  有时在 switch_to_hypervisor_ret ()反汇编,然后当我执行步越时,它不会进行下一步,它只会保持在那里,当暂停菜单上的按钮时,它会产生以下错误。

    CortexA15_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1323 @ 0x403028CD)由于管道停滞、器件无法进入调试/停止模式。 对电路板执行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。 (仿真软件包9.7.0.00213)

    用于 switch_to_hypervisor_ret();

    /resized-image/__size/720x240/__key/communityserver-discussions-components-files/791/Screenshot-from-2023_2D00_06_2D00_05-21_2D00_34_2D00_31.png
     用于 save_boot_params_ret ();

    我有另一个问题

    我的电路板中的 mmc1_sdcd 引脚持续处于高电平。 如果我在引脚多路复用器中下拉、这样做是否正确?

    谢谢。此致、

    Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您怎么知道该器件已经启动?

    通过使用示波器、我已经监视了 MMC_DATA 线路、一些数据仅在 MMC_DATA0引脚上传输了几毫秒、直到该时钟也开始、但在该时钟变为零之后、并且所有数据线路上都没有数据。 如果有任何可能的测试案例、请告诉我。

    谢谢

    Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Bhardwaj:

    您应该能够连接 A15内核并探测存储器。 我将向内部咨询、一旦收到回复、我们将立即与您联系。

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bhardwaj、

    通过使用示波器,我监控了一些 MMC_DATA 线路,该线路的数据仅在 MMC_Data0引脚上持续了几毫秒,直到该时钟也出现,但在该时钟变为零后,所有数据线路上都没有数据

    我推断您正在尝试从 SD 卡引导、对吗? 您的电路板是否支持其他引导模式?  

    我们是否可以尝试采用无引导模式进行引导、并通过 CCS 加载 GEL 文件来初始化 A15内核?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我可以将 GEL 文件加载到 a15内核中、并且已经通过切换 GPIO 引脚进行了验证。 然后、我曾尝试将 u-boot 代码加载到内核 a15中、但产生以下错误

    CortexA15_0:停止目标 CPU 时出现问题:(错误-1323 @ 0x403028CD)由于管道停滞、器件无法进入调试/停止模式。 对电路板执行下电上电。 如果错误仍然存在、请确认配置和/或尝试更可靠的 JTAG 设置(例如较低 TCLK)。 (仿真软件包9.7.0.00213)

    我无法启动板。 能不能请你告诉我为什么会这样?

    谢谢。此致、

    Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bhardwaj、

    您是否能够获得有关崩溃的跟踪? 我们需要有关这方面的更多信息、以确定 这是软件/存储器问题、甚至是硬件问题。

    还有几个问题?

    • 这 是 您唯一使用的电路板吗?  
    • 如果还有更多电路板、是否发生了这种情况?
    • 您 的定制电路板设计是否基于 TI EVM、如果是、是哪一个?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Josue:

    该问题在执行系统复位后即可解决、但我 每次都需要在调试 u-boot 时解决。 是否有任何永久的解决方案?如果我不进行系统复位、控制台上会出现流水线错误(器件因为管道停滞而无法进入调试/停止模式)。

    1) 1)我们只有一个板。

    3) 3)我们的电路板设计基于 AM5718 IDK。

     我遇到了另一个问题。

    在 am5718中、idk C28和 D27是为 uart3指定的引脚、而在定制板中、为 uart3提供的 AA4、AB3引脚。 因此、我修改了 pinmux.h 文件、

    uart2_CTSN 和 uart2_rtsn、为 uart3添加了 MCASP5_AXR0和 MCASP5_AXR1。

    const 结构 pad_conf_entry early_padconf[]={
     第1194行 -//{UART2_CTSN、(M2 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* uart2_CTSN.uart3_RxD */  
     第1195行 --//{UART2_RTSN、(M1 | PIN_INPUT_SLEW)},   /* uart2_rtsn.uart3_TXD */
       ++{MCASP5_AXR0、(M4 | PIN_INPUT)}、   /* mcasp5_axr0.uart3_RxD */
       ++{MCASP5_AXR1、(M4 | PIN_OUTPUT)}、   /* mcasp5_axr1.uart3_TXD */
           {I2C1_SDA、(PIN_INPUT_PULLUP | M0)}、   /* I2C1_SDA */
           {I2C1_SCL、(PIN_INPUT_PULLUP | M0)}、   /* I2C1_SCL */

    也在中进行了修改

    const 结构 pad_conf_entry core_padconf_array_ess_am571x_idk[]

    行 1060- //{MCASP5_AXR0、(M4 | PIN_INPUT)},   /* mcasp5_axr0.uart3_RxD *
    行1061-//{MCASP5_AXR1、(M4 | PIN_OUTPUT)}、   /* mcasp5_axr1.uart3_TXD */

    修改后、我清理了 u-boot、并开始按照调试 u-boot 的视频系列中所述制作 am57xx_evm_config、spl/u-boot-spl 和 u-boot.bin。 通过 JTAG 调试 u-boot、通过加载存储器(u-boot-spl.bin)、然后将符号(u-boot-spl)加载到 am5718定制板中、接下来它将执行 hang ()函数、但在 minicom 上没有打印任何数据、并且我已经通过指向该引脚验证了在作用域上没有数据。 在按下菜单栏上的 PAUSE (暂停)按钮后、它应该在 minicom 上打印以下行。

    U-Boot SPL 2019.01-g323d51410c-Dirty (6月15日2023 - 17:07:24 +0530)          
    DRA722-GP ES2.0                                                              
    缺省模式无 PINTRL 状态                                            
    卡片未对电压选择作出响应!                                      
    固件加载失败                 
    SPL:无法从所有启动设备引导
    ###错误###请重置主板###

    谢谢

    Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhardwaj:

    我是否正确理解您:

    此问题可在系统重置后解决,但我需要 在每次调试 u-boot 时都能解决。 是否有任何永久的解决方案,如果我不进行系统重置管道错误(设备无法进入调试/停止模式,因为管道停滞)正在控制台上出现。[/报价]

    对电路板进行复位可解决 u-boot 挂起问题、但仍然没有通过 UART 的输出。

    然后、您进行了 pinmux 更改、重新编译 spl 和 u-boot 二进制文件、但还有一个挂起、即您使用 CCS 暂停内核并获得以下输出:

    U-Boot SPL 2019.01-g323d51410c-Dirty (Jun 15 2023 - 17:07:24 +0530)          
    DRA722-GP ES2.0                                                              
    缺省模式无 PINTRL 状态                                            
    卡片未对电压选择作出响应!                                      
    固件加载失败                 
    SPL:无法从所有启动设备引导
    ###错误###请重置主板##

    您能否说明一下、这是您期望的输出或这是生成的输出?

    u-boot 初始化是 在 CCS 或 minicom 上的控制台上进行的?

    -Josue

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、在尝试调试 U-boot 时您是否禁用 GEL 文件?

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我在调试 u-boot 时禁用 GEL 文件。

    Bhardwaj

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Bhardwaj:

    您能回答我之前的 问题吗、以便我能更好地理解吗?

    此致、

    -Josue

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    U-Boot SPL 2019.01-g323d51410c-Dirty (6月15日2023 - 17:07:24 +0530)          
    DRA722-GP ES2.0                                                              
    缺省模式无 PINTRL 状态                                            
    卡片未对电压选择作出响应!                                      
    固件加载失败                 
    SPL:无法从所有启动设备引导
    ###错误###请重置主板###

    这些应该是终端上的输出、但在对 uart3进行更改后、没有显示任何内容、并且我已通过示波器中的探测进行了验证。

    我通过删除现有行添加了2行

    const 结构 pad_conf_entry early_padconf[]={
     第1194行 -//{UART2_CTSN、(M2 | PIN_INPUT_SLEW)}、   /* uart2_CTSN.uart3_RxD */  
     第1195行 --//{UART2_RTSN、(M1 | PIN_INPUT_SLEW)},   /* uart2_rtsn.uart3_TXD */
       ++{MCASP5_AXR0、(M4 | PIN_INPUT)}、   /* mcasp5_axr0.uart3_RxD */
       ++{MCASP5_AXR1、(M4 | PIN_OUTPUT)}、   /* mcasp5_axr1.uart3_TXD */
           {I2C1_SDA、(PIN_INPUT_PULLUP | M0)}、   /* I2C1_SDA */
           {I2C1_SCL、(PIN_INPUT_PULLUP | M0)}、   /* I2C1_SCL */

    为什么我无法在终端上获得打印件?

    问题答案。

    1) 1)复位电路板可解决 u-boot 挂起问题、但仍然没有通过 UART 的输出?

      可以。

    2) 2)您能否澄清一下、这是您期望的输出或这是生成的输出?

    我希望有这样的输出。

    3) u-boot 初始化是 在 CCS 或 minicom 上的控制台上进行的?

    我将按照 AM335x SDK 中所述的过程、使用 CCS 来调试 u-boot

    https://software-dl.ti.com/processor-sdk-linux/esd/AM335X/08_02_00_24/exports/docs/linux/Foundational_Components/U-Boot/Apps-Load-in-CCS.html

    谢谢。此致、

    Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我无法使用 uart3引脚进行串行调试。

    u-boot 目录/board/ti/am57xx/muxdata.h

    const 结构 pad_conf_entry early_padconf[]={

       ++{MCASP5_AXR0、(M4 | PIN_INPUT)}、   /* mcasp5_axr0.uart3_RxD */
       ++{MCASP5_AXR1、(M4 | PIN_OUTPUT)}、   /* mcasp5_axr1.uart3_TXD */

    我在上一篇文章中回答了您的问题。 请尽快就此提供一些解决方案、我在过去几天一直在那里工作。

    谢谢。

    巴哈德瓦伊

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 bhardwaj、

    我正在再次向内部咨询、并在收到反馈后立即回复。

    意外按下已解析按钮。 .. 很抱歉。

    若苏厄

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Bhardwaj、

    您能否从 CCS 中读出引脚多路复用器寄存器的值:

     分别使用0x4A00374C 和0x4A003750寄存器值、以确认是否已为 UART 正确设置多路复用器。

    -基尔西  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉回复延迟。 正如您所说、我已经通过调试 u-boot 进行了验证。 引脚多路复用设置正确。

    引脚多路复用的值为:

    0x4A00374C   --  0x000C0004

    0x4A003750  --   0x00020004

    pinmux.h 中的修改

       {MCASP5_AXR0、(M4 | PIN_INPUT_PULLDOWN | SLEWCONTROL)}、   /* mcasp5_axr0.uart3_RxD */
       {MCASP5_AXR1、(M4 | PIN_OUTPUT_PULLUP)}、                              /* mcasp5_axr1.uart3_TxD *

    谢谢。此致、

    Bhardwaj.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Bhardwaj、

    查看 CTRL_CORE_pad_MCASP5寄存器内容后、即使 MUXMODE 寄存器对两者都是正确的、也未注册更改。

    对于  CTRL_CORE_pad_MCASP5_AXR1 PIN_OUTPUT_PULLUP、应使位17成为0b1、而不是。

    对于  CTRL_CORE_pad_MCASP5_AXR0:  

    {MCASP5_AXR0、(M4 | PIN_INPUT_PULLDOWN | SLEWCONTROL)

    PIN_INPUT_PULLDOWN 位应将第18位设置为0b1 =接收模式已启用、但未启用。

    我认为这可能是它不起作用的原因、 INPUTENABLE 对于 RX 引脚应该为1。

    请告诉我、这是否有帮助、

    此致、

    若苏厄