This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PROCESSOR-SDK-AM68A:无法获取外部 Arm 工具链版本:执行'/opt/gcc-arm-9.2-ti2020.01

Guru**** 1095350 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1245568/processor-sdk-am68a-failed-to-obtain-external-arm-toolchain-version-execution-of-opt-gcc-arm-9-2-ti2020-01

器件型号:PROCESSOR-SDK-AM68A

1.操作系统为 ubuntu18.04 LTS  

我遵循    使用 Yocto 构建 SDK 的 Processor SDK Linux for J721s2 08_ 06_ 01文档、并逐步遵循指导说明
3、我已经看过了有关这一问题的所有相关论坛帖子,但这个问题已经困扰了我几天,经过各种尝试,我该 怎么办?

4.bitbake 版本为1.46 ,gcc 为 gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-aarch64-none-linux-GNU gcc-arm-9.2-2019.12-x86_64-arm-none-linux-gnueabihf    python 是 3.6

错误日志

错误:无法启动 bitbake 服务器(无)
错误:此会话的服务器日志(/opt/ti-processor-sdk-linux-j721s2-evm-08_06_01_03/yocto-build/build/bitbake-cookerdemon.log):
--开始 bitbake server pid 4843 at 2023年07月06日16:28:40.401734 --
错误:获取外部 Arm 工具链版本失败:执行"/opt/gcc-arm-9.2-ti2020.01-armv5-x86_64-arm-none-linux-gnueabi/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -v"失败:找不到命令
错误:获取外部 Arm 工具链版本失败:执行"/opt/gcc-arm-9.2-ti2020.01-armv5-x86_64-arm-none-linux-gnueabi/bin/arm-none-linux-gnueabi-gcc -v"失败:找不到命令
错误:external_toolchain 路径"/opt/gcc-arm-9.2-ti2020.01-armv5-x86_64-arm-none-linux-gnueabi "不存在

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wang、

    请回答这两个问题、这将帮助我进一步指导您:

    1. 请分享构建步骤列表、包括构建命令。
    2. 并共享安装 GCC 编译器的路径。

    此致
    卡尔蒂克