This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TDA4VE-Q1:EVM 板无法从 norflash 引导

Guru**** 668880 points
Other Parts Discussed in Thread: J721EXCPXEVM, J721S2XSOMXEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1249585/tda4ve-q1-evm-board-can-not-boot-from-norflash

器件型号:TDA4VE-Q1
主题中讨论的其他器件:J721EXCPXEVMJ721S2XSOMXEVM

大家好、

使用的是 J721EXCPXEVM 和 J721S2XSOMXEVM、PDK 版本是 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03

电路板可以从 SD 卡引导、然后使用 SF 命令输入 uboot 到 flash norflash、然后尝试将转盘开关调整为从 norflash 引导、但电路板无法正确引导。 在电流仅为0.43A 的情况下、MCU、唤醒和主串行端口不记录日志。  客户通过读回来检查闪存内容是否与相应的文件一致。  

闪存内容来自 PDK、包括:  

  1. SBL_ospi_img_HLOS_mcu1_0_release.tiimage 被刷写到地址0x0
  2. tifs.bin 刷写到地址0x80000
  3. SBL_BareMetal_boot_test_j721s2_evm_all_coresTestApp_release.appimage  被刷写到地址0x100000
  4. nor_spi_patterns.bin 至0x3fc0000

拨号开关如下:

SW8:00000000

SW9:01000000

SW3:0100001111

您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。

此致、

切里