主题中讨论的其他器件:J721EXCPXEVM、 J721S2XSOMXEVM
大家好、
使用的是 J721EXCPXEVM 和 J721S2XSOMXEVM、PDK 版本是 ti-processor-sdk-rtos-j721s2-evm-08_06_01_03。
电路板可以从 SD 卡引导、然后使用 SF 命令输入 uboot 到 flash norflash、然后尝试将转盘开关调整为从 norflash 引导、但电路板无法正确引导。 在电流仅为0.43A 的情况下、MCU、唤醒和主串行端口不记录日志。 客户通过读回来检查闪存内容是否与相应的文件一致。
闪存内容来自 PDK、包括:
- SBL_ospi_img_HLOS_mcu1_0_release.tiimage 被刷写到地址0x0
- tifs.bin 刷写到地址0x80000
- SBL_BareMetal_boot_test_j721s2_evm_all_coresTestApp_release.appimage 被刷写到地址0x100000
- nor_spi_patterns.bin 至0x3fc0000
拨号开关如下:
SW8:00000000
SW9:01000000
SW3:0100001111
您能帮助了解这种情况吗? 谢谢。
此致、
切里