This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DRA821U-Q1:DRA821的 USB0_VBUS 信号存在疑问

Guru**** 662690 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/processors-group/processors/f/processors-forum/1250036/dra821u-q1-doubt-in-usb0_vbus-signal-of-dra821

器件型号:DRA821U-Q1
主题中讨论的其他器件:DRA821

大家好、  

我在连接 DRA821处理器的 USB0_VBUS 引脚时有疑问。 下图对应的是 TRM 中提供的 关于 USB0_VBUS 信号的信息。 因为 USB0_VBUS 是 3.3模拟输入、我怀疑 我们能否直接提供3.3V 电压、还是应该通过分压器电路提供5V 电压? 此外、  在 TRM 中、它被称为 "必须通过一个外部电阻分压器/3来施加5V VBUS。 例如、R1 = 20k Ω、R2 = 10k Ω" ,在这里他们提到 外部电阻分压器/3、 什么是 /3 ? 另外、如果将 R1用作20k Ω 而 R2用作10k Ω、则输出电压将不会是3.3V、而是1.6V、无论是可以还是我们应相应地更改电阻器值、以便我们获得3.3V 的输出。

此致、

Jananni Sa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据手册中提供的推荐电路(包括分压器)。